This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1689EVM:如果有负载、则不启动

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1578512/tps1689evm-not-starting-up-if-there-is-load

器件型号:TPS1689EVM
“主题:TPS1689 中讨论的其他器件“

您好团队:

如果 Rload 为 15 Ω、TPS1689 将无法正确启动。
(客户通过组装 R81 和 R84 来禁用 TPS16851VMAR。)

建立条件:
输入电压:43V
负载:15 欧姆
dv/dt:0.1V/ms

启动波形如下。
VOUT 在 40ms 后变为 0V。
这里的问题可能是什么? 可能是热关断?

TPS1689 是否可以通过 PMBus 发送热关断故障状态?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    为了保护 FET SOA、TPS1689 具有 0.5A 的启动电流(如 EC 表中所述)

    在启动期间、也请遵循数据表中的 AoA 曲线。

    因此、由于达到热限值、器件启动失败。

    您是否可以针对您的实际应用使用 PG 来启用下游负载。

    谢谢  
    Amrit