This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2400:背面引脚 1 标识与 AGND 之间的连接

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1577591/cc2400-connection-between-the-pin-1-marking-on-the-backside-and-agnd

部件号:CC2400


您好的团队、

在 CC2400 的背面、引脚 1 标识连接至元件的中心 AGND。

该连接是否在器件规格中定义?  

此外、自 IC 初始发布以来、引脚 1 标识和 AGND 之间的连接是否已纳入规范中?

客户将元件安装到电路板上时、元件背面的引脚 1 标记附近有一个电源通孔。

引脚 1 标识与电源通孔接触、导致电源和 GND 之间短路。

结果、进行了调查、发现引脚 1 标识和 AGND 之间存在电气导通性。

提前感谢您的答复。  

此致、
小林正弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    您能否对有关 CC2400 的查询作出回复?

    此致、
    小林正弘