This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何在没有 UART 端口的 9_11_00_18 SDK 中启用日志记录

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1581247/cc2340r5-how-to-enable-logging-in-9_11_00_18-sdk-without-uart-port

器件型号:CC2340R5
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

客户当前正在将 SDK 从 8.10 移植到 9.11 以使其器件量产。 而他们能够成功地移植和构建应用程序、但无法获取 logsink 缓冲区日志记录。 由于 UART 引脚已经被其硬件吸收、因此它们无法获取日志。 我们能为此提供任何解决方案吗?  

此致、

Megh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Megh、

    您能否说明一下我使用了哪些特定的 UART 引脚、以及哪些支持 UART 的引脚在硬件中未使用?

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的快速响应。 我需要与客户进行检查。 但您建议在调试时动态更改 UART 引脚。 您是否有可以与客户分享的实施示例?

    此致、
    Megh    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Megh、

    这是一个可能的选项、但我得到的是、有多个引脚可以用作 UART RX/TX(而不仅仅是两个);因此、如果一些支持 UART 的引脚是空闲的、我们可以尝试使用它们。

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享有关此方面的任何应用植入示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Megh、

    我不能、但他们应该很容易首先在其器件上找到其他可用的 UART 引脚、然后将 SysConfig 设置为使用新引脚而不是旧引脚。

    谢谢、
    Alex F