This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:IEEE802.15.4 使用 rxAction 来接收遇到的问题

Guru**** 2766175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2755R10, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1586545/cc2755r10-ieee802-15-4-uses-rxaction-to-receive-the-encountered-problems

器件型号: CC2755R10
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 E2E /研发部门

–1. 我们当前使用的是最新的 CSS 和 SDK-F3、但其中未找到与 CC2755R10 相关的 IEEE802.15.4 例程。 何时可以更新此器件、或者在哪里可以获得此器件?
–2. 我们自己手动构建了一个项目,并将其与相关的库文件相关联。  
如果使用 RCL_CmdGenericRx 和 RCL_CmdGenericTx、则可以执行正常发送和接收、但此模式无法过滤 PanID 和地址。 当前问题是如何使用 RCL CmdIeeRxTx 方法进行发送和接收、需要这方面的示例。

     

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RC Chen:

    e2e.ti.com/.../rfPacket_5F00_ieee_5F00_test.c

    附件是一个非常基本的示例、我已经确认可用于 IEEE PHY。  当 exampleMode = example_mode_tx 时、该示例在每次启动器件时都会发送一个数据包。  以下是默认情况下的数据包内容:

    我在 SysConfig 中使用 250kbps O-QPSK IEEE 802.15.4 PHY、非通用

    当 exampleMode = Example_MODE_RX 时、该示例将在 20 秒内启用数据包接收

    cmd.common.timing.relGracefulStopTime = RCL_Scheduler_SYSTIM_MS (20000);

    如果修改该示例、则 generatePacketBmack 的最后两个字节必须具有正确的 CRC-16 值、否则将不会从 ieeeCallback 输入 rclEvents.rxEntryAvail、因为数据包将被滤除(请参阅 LRF 事件、了解如何检测和评估 CRC 和帧过滤错误)。  localPanId 和 localShortAddr 也很重要、如果在 TX 数据包的帧控制字段中使用扩展目标地址、也很重要。

    这 将帮助您 开始使用 IEEE 专有的射频数据包发送和接收。  此示例是根据 IEEE 802.15.4 Rx 和 Tx 命令处理程序 文档设计的、我建议您参考它以进行进一步开发。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan。 谢谢、这是成功的。