This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:近距离 RFID 标签性能和调制深度

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1585413/trf7970a-close-range-rfid-tag-performance-and-modulation-depth

器件型号: TRF7970A

我对 RFID 技术比较熟悉、遇到了一个我想更好地了解的问题。 在我们的设置中、标签固定在非常靠近读取器天线的位置(小于 10 mm)。 基于 NXP ICODE SLIX 的标签在该范围内可靠运行,但 Fujitsu MB89R119B 标签表现出较差的性能和明显的死区,我们需要读取标签。

调整参数后、我们发现将调制深度从默认的 100%降低到 10%到 30%之间的范围会显著提高可靠性。

我们的工作理论是、100%调制可能会导致过冲、从而导致过压情况、但这是推测性的。 有趣的是、无论调制深度如何、NXP ICODE SLIX 都能在近距离内正常工作。

是否有人遇到类似的行为、或者可以深入了解调制深度为何会对这些标签产生不同的影响?

读卡器是基于 TRF790A 的 DLP RFID2 模块。