This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:通过 SysConfig GUI 配置以更改 MCU 和外设频率。

Guru**** 2769235 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1582760/cc2340r5-provision-to-change-mcu-and-peripheral-frequency-through-sysconfig-gui

器件型号: CC2340R5
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

TI 团队好!

对于 CC2340R5 示例、  

请指南通过 SysConfig GUI 更改 MCU 和外设频率。

除此之外、如果我们有任何其他方法、也请分享。

 

谢谢

Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Selvam!

    更改外围设备频率(您指的是哪种外围设备)到底意味着什么?

    如果您尝试使用 CC2340R5 创建时钟/计时器、可以按照 用户指南中 clockP 的章节进行操作

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的一天 Lea、

    感谢您的回复、很抱歉稍后回复。

    我们愿意 例如避免使用外部晶体并更改 MCU 工作频率 首先、

    在 SysConfig GUI 中、它看起来无法找到用于更改的选项  代替  耦合到 1MHz、从而消耗小于的电流  

    能够选择 LFXOSC 和  LFRCOSC  

    我们选择了 LFRCOSC、如下所示。 (希望能看到图片)

    ...

    请提供更改 MCU 频率的建议选项

    谢谢

    Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法通过 SysConfig 或软件降低 CC2340R53 的工作频率。 降低 CC2340R53 MCU 的工作频率不是芯片官方支持的、TI 也不会进行任何测试以确保较低的工作频率可以正常工作。

    您可以尝试使用外部晶体、但我不建议这样做、因为由于时间问题、您的无线连接可能会遇到许多不可预见的问题。 例如、BLE 规范对时钟漂移的大小非常严格、一些器件可能会由于数据包的时序差异而超时。

    如果担心用电量、请注意 CC2340R53 使用的电源驱动器会在空闲时自动将器件置于低功耗状态。 我预计 1MHz 工作频率 MCU 的功耗非常接近 48MHz、因为在空闲时、MCU 消耗的能量非常低(根据 TRM、在待机模式下约为 0.71UA) 。 您可以 在此处阅读有关电源驱动器的更多信息。

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lea:

    感谢您的澄清。  

    另一个基本说明是、外部 48MHz 晶体是否会降低电流消耗?

    谢谢

    Selvam