This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:查询有关 CC2500 抖动偏差宽度的信息

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1577921/cc2500-inquiry-about-cc2500-jitter-deviation-width

部件号: CC2500
主题: CC1101 中讨论的其他器件

CC2500 数据表未列出抖动规格。

您能告诉我偏差范围吗?

显示屏

传输速度 :250 kbps

调制方法:MSK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抖动很难指定。 参见此处:  CC2500:CC2500 位同步抖动 

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供一个数值、说明在给定条件下可能预计抖动的微秒(±μsec)数?

    它不必是准确的值—在假定条件下的粗略估计值或值将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要回答这个问题、我需要澄清几个假设:

    1.您使用的是同步模式还是异步模式?  

    2.您是否将信号放在芯片的 I/O 引脚上以供 MCU 解析?

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您使用的是同步模式还是异步模式?  

    AN:我们使用异步模式。

    2.您是否将信号放在芯片的 I/O 引脚上以供 MCU 解析?

    应答:是、信号正在芯片的 I/O 引脚上输出、由 MCU 解析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在深入研究旧文档后、CC2500 和 CC1101 具有几乎相同的 架构和设计。 CC1101 的数据表照亮了抖动。 请参阅下面的。

    在异步串行模式下、不在片上完成数据决策、而原始数据被放置在 RX 中的数据输出线路上。 使用异步串行模式时、请确保连接 MCU 进行适当的过采样、并且可以处理数据输出线路上的抖动。 MCU 应容许±1/8 位周期的抖动、因为数据流是使用 8 个样本/位进行时间离散的。 在异步串行模式下、持续时间为 37 - 38.5ns (1/XOSC) 的干扰不常发生且带有随机周期。 如果考虑到问题、可以在 CC1101 和 MCU 之间的数据输出线路上添加一个简单的 RC 滤波器、以消除 37 - 38.5ns 的干扰。 滤波器 3dB 截止频率需要足够高、以便不对数据进行滤波、同时也需要足够低以消除干扰。 例如、对于 2.4kBaud 数据速率、可以使用 1k Ω 电阻器和 2.7nF 电容器。 这样可得到 3dB 的截止频率为 59kHz。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。
    您还能否确认同步串行模式的相同点?
    感谢您的持续支持。

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、因为它明确指的是异步模式。 在同步串行模式下、无线电在引脚上输出时钟、因此无需在 MCU 上进行任何过采样、并且只在时钟边沿读取一次数据就应该是安全的。

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。
    然而,这不是我们所希望的回应。

    我们希望了解配置为同步串行模式时接收器时钟相对于发送器时钟的抖动。

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须与我的团队进一步讨论此问题、并希望在下周之前回复您。 请注意、因为下周是假日周、所以预计会有一些延误。

    按钮