This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1136:关于用 TMUX1136DGSR 替换 ADG884BRMZ 的咨询

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1104, TMS3705, TS5A3159, LMS4684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1590739/tmux1136-consultation-on-replacing-adg884brmz-with-tmux1136dgsr

器件型号: TMUX1136
主题中讨论的其他器件: TMS3705、TMUX1104、 TS5A3159LMS4684

您好:

我目前正在使用 TMS3705 和 HTRC11001T 设计 RFID 双系统。  
它们的天线输出通过模拟开关进行选择、并路由到天线线圈。  
我注意到一些使用 ADG884BRMZ 的参考设计(来自 ADI 公司),但该芯片相当昂贵。  
我发现 TMUX1136DGSR 具有类似的功能、但价格也不便宜。  
您能否推荐任何其他优于 TMUX1136DGSR 且适用于我的 RFID 天线开关设计的选项?  

谢谢!

ScreenShot_2025-11-24_162422_662.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    1.您的应用的频率范围是多少?

    根据回答、我有一些建议:TS5A3159 和 TMUX1104 是不错的选择

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS3705 为 134.2kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS5A3159 是单通道开关、但我需要的是双通道同步开关。 我找不到有关 TMUX1044 芯片的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

     LMS4684 在这里似乎是一种不错的选择、它是一款双通道器件。

    谢谢您、

    Arya