This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-TRP-DR2B:读取 RI-TRP-DR2B-40 的故障

Guru**** 2767295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1575542/ri-trp-dr2b-reading-malfunction-of-ri-trp-dr2b-40

器件型号: RI-TRP-DR2B

工具/软件:

我们已确定向客户发运的 RI-TRP-DR2B-40 的某些器件存在问题、该类器件在距离天线约 1.5cm 的范围内无法读取数据、详见随附的 PDF。
您能否确认导致此问题的可能原因?
感谢您在 matter.e2e.ti.com/.../TI_FD88_DR2B_0D4E77510854C154_-_AD8AD6538A30C47BF256_.pdf 上的合作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E2E。

    我什么时候可以得到您的答复?

    客户请求紧急响应。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意、但我们非常感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Motoda、

    对延迟表示歉意、因为我们对该部件的支持有限、并试图了解谁可以提供帮助。 以下是一些信息:

    我认为需要有关您正在使用的读卡器和天线的其他信息。 由于磁场的产生方式、可能存在一个“孔“、您实际上有一个死区。 我相信我过去见过 LF RFID。

    这是否在过去的 1.5 厘米工作和新的一批标签导致它停止工作? 或者您遇到了新问题。 您可能需要尝试重新调谐天线、看看性能是否有所提高。 如果这样做、则意味着您可能在匹配中存在边缘、因此可能需要进行相应调整或尝试使用更严格的容差匹配元件。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    感谢您的答复。

    >这项工作在过去的 1.5 厘米和新的一批标签导致它停止工作? 或者您遇到了新问题。

    只是一个新的标签。 它从一开始就在 1.5cm 的范围内无法正常工作。

    我们使用了一些天线、但所有结果都是相同的。

    我们还将谐振频率与良好的乘积进行了比较、但分数是相同的、因此我们无法猜测原因。

    此致、

    Motoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E2E、

    此回复的状态是什么?

    自第一次调查以来已经过了一个多月。

    请您立即作出答复。

    此致、

    Motoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Motoda、

    对延迟回复您表示歉意。 遗憾的是、对这些器件的支持非常有限。 您能否说明这是在单个新标签上发生、还是在新标签内的所有标签上发生。 这是新设计的 100%故障率、或者只是 1 次故障、仅此而已。

    我还建议、如果您以前的产品与特定天线配合使用、则在新产品中尝试使用相同的天线。 还要确保天线调谐正确。 我可以就这一问题提出其他建议。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    很抱歉晚才回复。

    谢谢你的建议。 这是在一个新标签上发生的,我们 在新标签中使用相同的天线  ,与其他标签一起工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您提供的信息。 在这种情况下、似乎在单个标签上、因此很难确定确切的问题。 除了确保对天线进行调谐并且不存在制造/装配问题之外、我目前没有其他任何建议。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    感谢您的回答、我理解。

    请确认以下两点:
    ・在装运过程中是否对每个标签单独进行检查?
    ・当时正在使用哪个读卡器?

    此致、

    Motoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Motoda、

    在发货前、我们的生产线上对每个标签进行了测试。 很抱歉、我无法回答正在使用的读者。

    谢谢、

    Riz