This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:信标(同时发送非连接的 ADV 和可连接的 ADV)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1597012/cc2340r2-beacon-transmit-non-connectable-adv-and-connectable-adv-at-the-same-time

器件型号: CC2340R2
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、Expets、

Q1) 使用信标时、是否可以同时发送可连接的广播?
我们希望通过随时间切换或在不同通道上同时传输、将非可连接的 ADV 和可连接的 ADV 一起传输。
此致、
正常
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 O.H

    您能告诉我哪个堆栈是这个堆栈吗? (BLE、Zigbee?)  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Alex F、

    感谢您的答复。

    我的客户考虑使用 CC2340 来实现 BLE。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 O.H、

    自从我们确认了堆栈后、我已经就此主题向我们的 BLE 专家发出通知、这些堆栈应该会很快提供给您。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当然可以。  外设可以通过使用不同的广播集同时发送可连接和非连接的广播。 您可以使用 sysconfig -> BLE ->广播设备配置->广播设备数量来配置广播集的数量、并可以根据需要对两者进行配置。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、David、 Alex F、

    感谢您的支持。 我明白了。
    通用访问配置文件 (GAP)—SimpleLinkTm 低功耗 F3 SDK BLE5-Stack 用户指南 9.14.00 文档

    此致、
    正常