This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SENSOR-CONTROLLER-STUDIO:申请 HDC1010 的 Linux 驱动程序

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: SENSOR-CONTROLLER-STUDIO, HDC2080, HDC2010, HDC1010, HDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1598511/sensor-controller-studio-request-linux-driver-for-hdc1010

部件号:SENSOR-CONTROLLER-STUDIO
主题中讨论的其他器件: HDC1010HDC1000、HDC2010、HDC2080

你好、支持者

有适用于 HDC1010 的 Linux 驱动程序吗? 平台是 Ambarella CV28S55m。

Linux 主线中有一个适用于 HDC1000 系列器件的驱动程序。  https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/iio/humidity/hdc100x.c

也是 HDC2010 的驱动程序。

BR

Bob

 

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您要求的是 Linux 驱动程序还是传感器控制器驱动程序? 我认为标题和器件型号选择会产生误导。

    对于第一个问题、我没有答案、这不是合适的论坛、请在传感器论坛 (https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum) 或 Ambarella(不是 TI MCU)上提问。

    如果您实际指的是用于 CC13XX/CC23XX TI 无线 MCU 的 Sensor Controller Studio (www.ti.com/.../SENSOR-CONTROLLER-STUDIO)、我们提供了一个 HDC2080 示例工程、该工程非常相似、可以为您提供一个想法。 该项目在 LaunchPad SensorTag 套件 (LPSTK) 文件夹下称为“I2C 温度和湿度传感器“

    此致、

    Daniel