This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652PSIP:寄存器映射 CC2652PSIP

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652PSIP, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1596385/cc2652psip-register-map-cc2652psip

器件型号: CC2652PSIP
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的 Apps-Team:  

 

代表客户发帖:  

您能告诉我有关 CC2652PSIP 内存寄存器的更多详细信息吗?  

到目前为止、我找到的唯一文档是 TRM 中的第 3 章、但是否有更多详细信息?  

谢谢您、  

Marinus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marinus、

    我建议使用 CPU_MMAP、其中详细说明了我们的寄存器信息、请参阅以下指令:

    CC26xx_CPU_MMAP

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我需要对 CC2652PSIP 闪存进行更详细的说明。
    在该器件的文档中、我可以找到一个包含“页“、“扇区“和“组“的闪存内部组织、而最后两个组的大小规定为 8kB。

    通过查看该器件的引导加载程序部分、可以找到 32 个扇区的数量、而最后一个扇区保存 CCFG 区域。
    当每个扇区大小为 8kB 时、这会导致闪存大小为 256kB、但 CC2652PSIP 的闪存大小为 352kB。

    考虑到这一点、有三种选择可供选择:

    1. CC2652PSIP 确实有 44 个扇区、每个 8kB
    2. CC2652PSIP 确实有 32 个扇区、每个 11kB(不太可能)
    3. CC2652PSIP 具有完全不同的闪存结构、如不同的扇区大小

    为了控制该芯片的内部 TI 引导加载程序、我确实需要为这个器件详细组织闪存存储器。
    我必须防止意外清除 CCFG 部分、因为这会重置用户配置、从而使器件砖化。

    您能否提供这些信息?

    谢谢、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastian 您好:

    根据 TRM:

    “ 352KB 的闪存存储器被组织为一组 8KB 的页、可以单独擦除“(*在 256KB 中、它应该仍然是 8KB,只是减少总共的扇区)

    我们还提供了 CCFG 和 FCFG 区域、它们略有不同:
    “出厂配置 (FCFG) 和客户配置 (CCFG) 区域位于闪存中。 FCFG 由 Texas Instruments 在器件生产期间设置、包含特定于器件的修整值和配置。 CCFG 必须由应用进行设置、并包含 ROM 引导代码、器件硬件和器件固件的配置参数  

    FCFG1 出厂配置 0x5000 1000

    CCFG 客户配置 0x5000 3000

    如果您有好奇心、可以在点击内存浏览器时使用 UniFlash 查看器件的闪存:

    谢谢、
    Alex F