This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-STU-MRD2:无线电设备指令 (RED) 2014/53/EU

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: RI-STU-MRD2, MRD2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1600687/ri-stu-mrd2-radio-equipment-directive-red-2014-53-eu

部件号: RI-STU-MRD2
主题中讨论的其他部件: MRD2EVM

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

我目前正在集成 RI-STU-MRD2 模块(基于 MRD2EVM 评估平台)集成到适用于欧洲市场的商用产品中。

完成的技术构建文件 (TCF) CE 标志 并确保符合 无线电设备指令 (RED) 2014/53/EU 请提供以下技术文档:

  1. 无线电测试报告: 符合的证据 EN 300 330 (特定于 134.2kHz RFID 设备)。

  2. EMC 测试报告: 符合的证据 EN 301 489-1 EN 301 489-3

  3. 安全报告: 有关的任何可用数据 EN 62368-1 数字源代码。

  4. 详细的天线规格: 所有有关认证测试期间用于确保我们实施方案保持在测试限制范围内的参考天线设计的文档。

我已检索 RoHS 声明 (SSZQG10)、但我需要这些特定的无线电/EMC 报告才能满足最终产品符合性声明 (DoC) 的要求。

如果 MRD2EVM 的完整红色 DOC 存在、但不是公开的、您能否提供副本? 否则、上述基础测试报告对于我们获得通知的机构/实验室就足够了。

期待您的支持。

此致、
Massimo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimo:

    看起来您正在将读取器部分整合到最终产品中。 请注意、您需要在产品层面对此进行认证、因为您将无法利用 TI 的认证来实现这一点。 我尝试查找这些文档、但除此之外、我只能找到与您相同的 RoHS 和 REACH 文档。 因此、客户需要自行完成此认证。

    谢谢、

    Riz