This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:由于 Free RTOS 信标而导致 ADC 采样持续时间问题

Guru**** 2755545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1602773/cc2340r5-adc-sampling-duration-issue-due-to-free-rtos-semaphore

器件型号: CC2340R5

TI 团队好!
摘要:
以缩短 ADC 采样持续时间、  
是否可以使 ADCLPF3.c 的 ADCLPF3_CONVERT () 没有 RTOS 的信标?

详细信息:
我们正在通过示例尝试 ADC 应用、而不是 RTOS。
实际 ADC 采样持续时间 (32usec) 似乎大于预期值 (1usec)。
(CLK 分频器 4 和 ADC 时钟周期 6)。  

我们的要求是具有 5-10usec 的采样持续时间。  

为了满足要求,我们计划更新 ADCLPF3_CONVERT()

我的理解是 ADC_CONVERT 将调用 ADCLPF3_CONVERT ()。  
ADCLPF3_CONVERT () 使用信标(包含 ADCLPF3_CONVERT ()ADCLPF3_convert.txt –作为参考)。
注释该信标部分可以缩短 ADC 采样时间。
但 ADC 值不正确(即将产生大约 25%的差异)。
 
希望 ADCLPF3_CONVERT () 对于非 RTOS 和基于 RTOS 的 ADC 是相同的。
如果理解错误、请纠正我。

作为主要步骤,计划从 ADCLPF3_CONVERT () 中删除信号量部分。
是否可以使 ADCLPF3.c 的 ADCLPF3_CONVERT () 没有 RTOS 的信标?

谢谢
Selvam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Selvam、

    希望 ADCLPF3_convert () 对于基于非 RTOS 和 RTOS 的 ADC 是相同的。
    如果理解错误、请更正我。

    查看 SDK 中的代码是相同的。

    我通常建议不要删除信标、因为这样做的原因是让 ADC 块其他功能在进行采样时中断信标、如果您在设计系统时考虑到这一点、您可以将其删除。   

    我们可能需要进一步研究 ADC 采样持续时间(和 ADC 时钟设置)、以了解我们是否可以获得正确的时序。

    谢谢、
    Alex F