This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:如何使用 CC2662R1 进入 BQ79616 关断模式

Guru**** 2810835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1603336/cc2662r-q1-how-to-enter-bq79616-shutdown-mode-using-cc2662r1

器件型号: CC2662R-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79616

您好:

我目前正在尝试使用 CC2662R1 使 BQ79616 进入关断模式。

0xFE 0x01 0x00 0x5A 0x16 0x00 0x00 FCS从主机 MCU 发送了命令、但在主机上没有收到任何响应。

我对此行为有几个问题:

  1. 进入 SHUTDOWN 模式时在主机 MCU 上没有接收响应是否是正常行为?

  2. 如果需要响应、我是否需要在 Shutdown 命令之前发送任何前置命令?

  3. 当 BQ 进入关断模式时、BAVDD 是否会关闭?

感谢您的建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看用户指南中的命令 API:TI 无线电池管理系统 (WBMS) 协议:(0x16) WBMS_CMD_WD_PERIPH_CTRL

    命令应该有 响应。 如果没有响应、则需要首先检查 FCS 是否正确使用。