This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960:尝试查找 COM 端口

Guru**** 2794555 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1604528/trf7960-try-to-find-com-port

器件型号: TRF7960

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我已经将此 E2E 帖子分享给我们的客户、以便他可以在需要时回复。

我有 TRF7960 EVM 读取器、我们按照步骤安装“USB 转 UARD 桥接器“驱动程序。 我可以在窗口 11 的设备管理器中看到 TRF7960 EVM 读取器连接到 COM3、但当我启动“FRIDRED_REVA_EVM" anTI.docx“ anTI.docx d 时、它找不到窗口设备管理器中显示的 COM 端口

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    请参阅此处的 EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/slou192c/slou192c.pdf

    有一些信息可能对连接 COM 端口很有用。 请参阅第 2.3 节和第 3 节。 请注意、这些器件的支持有限、但希望查看用户指南有助于解决您的问题。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo、Riz:

    我已经有修订版 A、并通读了 EVM 用户指南。 EVM 上面有 LED、我可以在窗口 11 器件管理器中看到它为“Silicon Labs CP210x USB 转 UARD 桥接器 (COM3)“。 但是、当我通过选择“15693"来“来运行“RFIDREAD_REVA_EVM"时“时、还在右下角的“Select Port“中输入“CPM3",“,返回、返回消息为“COM Port not found! 检查 COM 端口!“  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到 下载的 TRF7960EVM_REVA_GUI_V1.1.zip?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请参阅以下内容:

    V1.1:

     e2e.ti.com/.../sloc082.zip

    版本 1.4:

    e2e.ti.com/.../sloc094.zip

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解压缩并运行 sloc094。 按“10:56:51.361--> 0108000304FF0000 返回
    10:56:51.483 <-úùþ
    10:56:51.488 ****未找到 COM 端口! 检查 COM 端口! *****

    -----

    解压缩并运行 sloc082。 按照“10:58:56.659****打开 COM 端口时出错! ****
    10:58:56.661 -> 0108000304FF0000
    10:58:56.663***读取超时***
    10:58:56.700****未找到 COM 端口! 检查 COM 端口! *****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我运行“命令提示符“、可以看到 COM 端口正确。 “

    C:\Users\chonggx>模式 COM3

    器件 COM3 的状态:
    ----------------------------
    波特:115200
    奇偶校验:无
    数据位:8
    停止位:1
    超时:打开
    XON/XOFF:关闭
    CTS 握手:关闭
    DSR 握手:关闭
    DSR 灵敏度:关闭
    DTR 电路:关闭
    RTS 电路:关断

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gee:

    希望您的问题能够得到解决。 不幸的是、我不能在这个问题上提供进一步的支持。 已将最新的软件连接到此线程。  如前所述、这对这些器件的支持有限、我们提供了可用的信息。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Riz、

    感谢您的重播。

    Gee