This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:《CC2650 WirelessHART 设计指南–天线选项和 XDS110 编程接口》

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1611280/cc2650-guidance-on-cc2650-wirelesshart-design-antenna-options-and-xds110-programming-interface

器件型号: CC2650
主题: CC2590 中讨论的其他器件

mcu2650.pdf 

尊敬的 TI 支持团队:

我正在开发一款 WirelessHART 应用 基于 CC2650 并希望您在与射频和编程相关的几个设计方面提供指导。

我准备了一个原理图(随附)、用于进行评估 这两种天线可能性

  1. 采用 CC2590 范围扩展器的 CC2650

  2. 不带 CC2590 的 CC2650(直接天线连接)

我已经在原理图中展示了选择/移除匹配元件(如框中所示)的两个选项、并想从射频设计和布局的角度确认这种方法是否正确。
具体而言、我请求您就以下方面提出建议:

  • 需要对进行的任何更改 射频匹配网络 情况

  • 提供支持时的最佳实践 同一 PCB 上的两个选项

此外、我还计划使用 XDS110 用于编程和调试。
我希望你对以下问题提出建议:

  • 是否为 4 线或 5 线编程接口 设计

  • 建议的引脚连接 在 CC2650 和 XDS110 (SWD/JTAG) 之间、包括:

    • TMS/SWDIO

    • TCK/SWCLK

    • 复位

    • VDD 基准

    • GND

如果可用、A 基准编程引脚连接图 或 TI 应用手册建议会非常有用。

感谢您的支持。 我期待您的指导、以确保实现稳健且符合 TI 标准的 WirelessHART 设计。

此致、
Rohit