This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:频率合成器分辨率

Guru**** 2928780 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1614840/cc2340r5-frequency-synthesizer-resolution

器件型号: CC2340R5

大家好、我有一个与该问题非常相似的问题 :CC1310:调制器的频率分辨率、但对于 CC2340R5(如果相关,则为 CC2755)。 我正在尝试找出可在 2.4GHz 频带编程的最小输出频率阶跃。

我在技术文档中找不到太多信息、因此希望提供任何指针。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    如果我们要讨论 CC2340R5 无线电频率的步长 (IE 2.44xx GHz)、我建议使用 SmartRF Studio 8 并输入您的目标频率。 这最终由导出的 rfConfigs 中的.rfFrequency CMD 控制、您也可以在应用程序中对其进行控制。  

    示例:

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、感谢您的答复。

    更准确地说、我正在尝试找到 PLL/合成器的实际射频频率分辨率、而不仅仅是配置接口。

    例如:
    如果我编程为 2440.00001MHz、这是否意味着无线电实际上会生成该频率、还是将其四舍五入到最接近的合成器步骤? SmartRF Studio 在 UI 中似乎允许 10Hz 步长、但我不确定这是反映真实的射频分辨率还是仅反映软件粒度。
    我试图寻找一个公式来计算此值、或者数据表中是否有已知值、但找不到太多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hong N,

    我四处浏览、找不到直接引用任何公式(如用于 CC23xx 的 CC13xx 器件)的直接参考。 TI 的 rnd 团队会意识到这一点、但我们可能需要将其离线(如需要通过电子邮件联系分配给您的 FAE 以联系我们)。  

    一般来说、我们会尝试保持无线电性能相似、但无线电设计确实从 CC13xx 更改为 CC23xx、因此在如此低的水平下可能会有一些变化。   

    谢谢、
    Alex F