This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5 AGC

Guru**** 2933300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1617644/cc2340r5-cc2340r5-agc

器件型号: CC2340R5
主题: CC2400 中讨论的其他部件

尊敬的技术团队:

我们目前正在进行中  将我们的系统从 CC2400 迁移到 CC2340R5 、在此过渡期间、我们一直得到 TI 的支持。

在中  连续接收(在 RX 上始终为‑μ s)系统配置 、我们观察到以下行为:

低于阈值  接收信号强度较低(例如,约−80dBm) 、  RFE 模块 AGC 会定期将 ATT 设置覆盖为−20dB
因此、  CC2340R5 的接收器灵敏度降低 、尤其是在需要高灵敏度的低‑信号环境中。

当我们从用户 ARM 端覆盖相关 ATT 寄存器时、我们可以看到  接收性能有所提高 。 不过、  ATT =−20dB 设置仍被 RFE 重复覆盖 、而且问题未完全解决。

作为参考、位于我们的中  CC2400 实施 、AGC 配置保留在中  默认复位值 、并且我们不会在低信号条件下观察到这种强制衰减行为或接收性能下降。

请提供相关建议  应如何在 CC2340R5 上处理该行为
具体来说、我们想知道是否有  可防止 AGC 在低 RSSI 条件下设置 ATT =−20dB(例如,−80dBm)的建议配置、权变措施或方法 尤其是对于连续 RX 应用。

此致、
里约

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rio、

    在 F3 SDK 中、AGC(用于无线电)在 LRFCC23X0.c 和 hw_fcfg.h(初始设置位置)中受控。 出于上述目的、我们应重点关注 LRFCC23X0.c 文件、似乎在中进行了增益控制  LRF_temperatureCompensateTrim 函数;还要记住、在导出的 RF 配置中、有一个 LRF_TxPowerTable、它控制一些系数(包括增益)。

    您是否在调用 RCL Submit 命令期间监控了 ATT 寄存器;ATT 寄存器的设置内容是否发生了变化? 如果是这样、RCL Submit(RCL 提交)命令可能还会重新设置(或部分设置)具有特定 AGC 设置的对讲机、从而导致先前设置的设置无效。  

    从广义上讲、CC23 和 CC27 应该能够达到与我们上一代器件相似的性能(按灵敏度)、很大的差异在于设置。 通常、为了确认我的设置正确并且获得了正确的无线电性能、我使用 SmartRF Studio 8 并在此程序中执行无线电测试。  

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的答复。
    我们面临着一种困境、因为熟悉此案例全部背景的 TI FAE 最近离开了公司。 由于讨论涉及机密和公司专有信息、如果您能引导我们访问适合公司用户的安全门户、我们将不胜感激。

    再次感谢、
    里约

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rio、

    如果您可以在此处与新的(或不同的)FAE 联系、我们可以通过电子邮件将其脱机、以便您可以共享所需的信息。  

    谢谢、
    Alex F