This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:组合使用 TMS3705GDRQ1 和 TMS37145TEAIES

Guru**** 2925320 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1618721/tms3705-combinations-use-of-tms3705gdrq1-and-tms37145teaies

部件号: TMS3705
主题中讨论的其他器件: TRPWS21GTEA

TI 团队大家好、

我们的客户向我们询问了 TMS3705GDRQ1 与 TMS37145TEAIES 的组合。

1、如果客户的评估没有问题、是否可以使用此组合?

2、关于使用此组合,请给我们注意事项或意见。

 

我们可以在 TMS3705 数据表中找到以下注释;

-----

建议仅将 TMS3705DDRQ1 和 TMS3705GDRQ1 与 AES 结合使用

应答器产品(例如,TRPWS21GTEA 或 RF430F5xxx)。 TMS3705EDRQ1 和 TMS3705FDRQ1

为了获得最佳性能、建议与 DST40、DST80、MPT 应答器(例如,

TMS37145TEAx、TMS37126xx、TMS37x128xx、TMS37x136xx、TMS37x158xx RI-TRP-DR2B-xx、RI-TRP[1]BRHP-xx)、不能与 AES 应答器产品结合使用。

-----

似乎此组合“TMS3705GDRQ1 与 TMS37145TEAIES“无法正常工作。

我们的理解是否正确?

客户表示他们的产品在大规模生产阶段没有问题。

因此、客户希望使用 TMS3705GDRQ1 而不是 TMS3705DDRQ1 停产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    不、我认为数据表中说的 TMS3705 不应与 AES 应答器产品 (TRPWS21GTEA 和 RF430F5xxx) 一起使用。 “建议与 DST40、DST80、MPT 应答器结合使用以获得最佳性能“一节 例如、TMS37145TEAx、TMS37126xx、TMS37x128xx、TMS37x136xx TMS37x158xx、RI-TRP-DR2B-xx、RI-TRP-BRHP–xx) 。 这意味着 TMS3705 可以与“示例“部件配合使用。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Isaac-san、

    感谢您的回答。 现在已经很清楚了。

    谢谢、

    Mikeda