This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:可以从射频内核进行无线唤醒/中断

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1623485/cc2662r-q1-possibilities-of-wireless-wake-up-interrupt-from-the-rf-core

器件型号: CC2662R-Q1

您好的团队、

CC2662R 的主 CPU 内核是否可以通过无线方式从射频内核唤醒/中断?

我知道 CC2662R 可能会被自己的 RTC 唤醒和/或中断、但我想知道是否可以通过保持射频内核的 Rx 处于唤醒状态来远程唤醒。  

用例包括主系统针对电池运行状况/SOC 发出的突然推送请求、超出了电池包侧的例行报告范围。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我将指派一名工程师来查看这个问题。  

    谢谢、
    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CC2662 上运行的 WBMS 系统具有“反向唤醒“功能:当网络处于保持活动模式时、如果存在 同步丢失和重新同步失败、或者如果网络中的 BMIC 器件检测到故障、 反向唤醒后、网络将进入 ACTIVE 模式。  

    电源管理—WBMS 用户指南 3.20.01.03 文档