This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-TRP-DR2B:RI-TRP-DR2B 的恶劣应用环境

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: RI-TRP-DR2B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1621794/ri-trp-dr2b-the-harsh-application-environment-of-ri-trp-dr2b

器件型号: RI-TRP-DR2B

客户的新应用环境相当恶劣。

根据所涉及的工作条件、RFID 应具有:

1) 它可以承受一定的高温

预期温度为 250℃、可以适当降低该温度。 电感加热是否会导致 RFID 组件直接报废?

2) 防水

RFID 及其外围保护设备不受碱性热水的影响

3) 抗超声波干扰

不会因超声而导致读写能力下降。

RI-TRP-DR2B 能否满足上述要求、或者是否有任何其他产品推荐? 您还可以提供一些关于外部隔离的安装建议或建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui:

     RI-TRP-DR2B 玻璃应答器  无法满足您的 250°C 要求 、因为其读数和编程的最高工作温度仅为  85°C 、峰值存储生存期为  125°C 1000 小时 。 对于您特定的恶劣环境,包括感应加热和碱性热水,需要专门的工业标签。
    Texas Instruments 目前不生产可以生存的 RFID 转发器或标签  250°C  或的机械应力  超声波
    谢谢、
    Riz