This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH947-Q1EVM:为 DS90UH947/DS90UH948 串行器 — 解串器链路使用 CAT-5/CAT-6 双绞线电缆、而不是同轴电缆/FPD-Link 电缆

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1624463/ds90uh947-q1evm-using-cat-5-cat-6-twisted-pair-cable-for-ds90uh947-ds90uh948-serializer-deserializer-link-instead-of-coax-fpd-link-cable

器件型号: DS90UH947-Q1EVM

在 TI EVM 参考设计中、串行器和解串器通常使用互连 带 SMA 连接器的 FPD-Link 同轴电缆 。 但是、在我们的最终产品设计中、我们打算使用 屏蔽双绞线电缆、例如 CAT-5 或 CAT-6 需要连接串行器和解串器板之间的外部阻抗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aman:

    您的最后一句话已截止。 您是否可以重复计划将 CAT5/CAT6 电缆用于 FPD-Link 连接的原因?

    我们通常不建议为 FPD-Link 使用以太网电缆/连接器、因为以太网电缆/连接器的额定带宽不符合 FPD-Link 所需的带宽。 例如、CAT6 支持高达 250MHz 的速率、但远低于 FPD-Link 速率。 PCLK 为 74.25MHz 的 1280*720 视频流可在单链路上产生 2.598Gbps 的 FPD3 线路速率、在双链路上产生 1.299Gbps 的 FPD3 线路速率。

    对于 FPD-Link III、Rosenberger HSD 连接器通常用于 STP/STQ 连接

    此致、

    插孔