Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, CC8531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: CC8531
主题: TLV320AIC3204、
尊敬的专家:
一位客户发现了一个错误、希望引起您的注意。
问题:
转换为相应的值 24 位 PCME (48kHz)、音频相位反转 180 度。
转换为相应的值 24 位 PCME (48kHz)、音频相位反转 180 度。
- 验证: 我已经确认这不是 I2S 对齐问题(切换到左对齐会产生数字噪声)。
- 验证: 相位在 16 位模式下是正确的、但在启用 PCME 24 位时会精确翻转。
- 编解码器限制: 我正在使用的器件 TLV320AIC3204 。 由于这种编解码器缺少针对立体声 ADC 的简单的基于寄存器的相位反转(它只支持差分路由的反转)、我尝试使用 双二阶滤波器 (N0 =–1) 权变措施。 然而、这会在 24 位模式下引入可闻失真/失真。
技术问题:
CC8531 用于 PCME 24 位的内部打包算法似乎错误地解释或翻转 MSB(符号位) 至关重要。
CC8531 用于 PCME 24 位的内部打包算法似乎错误地解释或翻转 MSB(符号位) 至关重要。
- PurePath 无线配置器中是否有已知的修复或特定的“隐藏“配置参数来纠正此位级反转?
- TI 是否可以提供配置脚本或固件补丁、以确保在 24 位 PCME 模式下正确保持相位?
此致、
Marvin