This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152H:伽马可消毒的 RFID/NFC 标签 — 详细的灭菌数据和

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1627095/rf430frl152h-gamma-sterilisable-rfid-nfc-tag---detailed-sterilisation-data-and-an

部件号: RF430FRL152H

您好:

我们正在寻找一个伽马 Sterilible RFID/NFC 标签。

RF430FRL152H 具有可承受 γ 辐射的 FRAM。

数据表只说“最后、由于 FRAM 不是通过隧道机制编写的、因此它对伽马射线等辐射的耐受能力比闪存/EEPROM 高 1000 倍。“  

以下是我的问题:

  1.  该电路 (RF430FRL152H) 能否承受保留的整体功能所产生的伽马辐射?
  2. 如何知道闪存/EEPROM 可以承受哪些级别? 参考这是不明确的规范;)
  3. 伽马辐射对 IC 具有的其他类型的存储器有何影响?
  4. 什么级别的伽马辐射被指定为安全? 例如 50 kGy?
  5. 上面列出的信息在哪里?
  6. 请提供一个(应用手册)

请以有条理的方式分别回答每个问题。

谢谢你。

最好的/拉面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Plamen、

    我们的此设备专家目前已离开办公室、直到下周、因此回复将被延迟。

    谢谢、
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Plamen、

    以下主题中已经提出了这一问题:  RF430FRL152H:Gamma Sterilleible RFID/NFC 标签 正在关闭此问题、因为它是重复项。 请注意、这些器件的支持有限、并且您所请求的信息不能随时获得。 请关注您的另一个主题。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    所提问题的答案是相当不完整的。 因此,我列出了所有的问题与数字,希望得到一些细节. 您能升级吗?

    非常感谢。

    最好的/拉面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我有一些评论,但它没有给我的问题清单令人满意的答案。

    请上报。

    最好的/拉面  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将跟踪另一个线程。 到此结束。