This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF37S114:工作频率范围?

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: RF37S114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1625733/rf37s114-working-frequency-range

部件号: RF37S114

这些芯片的工作频率是多少? 品质因数是否如此之高、以至于只有 13.56MHz 适用于 TX/RX、或者我是否可以将该频率逐出一点点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Collin:

    对迟来的答复表示歉意。

    RF37S114 设计为  谐振系统  专门针对进行了调整  13.56MHz 。 由于它是无源标签、因此它依靠电感耦合来收集电力并进行通信。 偏离此频率会导致一些紧迫的问题:
    1、功率传输损耗:
    该标签使用其天线线圈和内部电容来形成高 Q(品质因数)谐振电路。 如果您的 TX 频率发生轻微漂移(例如 1–2MHz)、标签上感应的电压会急剧下降。 如果没有足够的电压来为内部逻辑供电、标签就根本不会唤醒。
    2.调谐和调谐:
    • 高 Q 因数:  Q 因子特意设置为高电平、以尽可能地提高某个距离的能量传输。 这会产生非常窄的“带宽“。
    • 环境敏感性:  即使您住在 13.56MHz、将标签放置在金属或高介电材料附近也是如此  取消调谐  改变其谐振频率。
    • 天线匹配:  大多数读卡器天线也被调谐到 13.56MHz 与 50Ω 匹配。 更改频率会导致不匹配、从而导致电源反射回读卡器而不是被传输。  

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Riz