This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:当 EN2=HIGH 时、TRF7970A RF_OUT 始终处于运行状态

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1629810/trf7970a-trf7970a-rf_out-always-active-when-en2-high

器件型号: TRF7970A

我们发现 TI TRF7970 NFC Tranceiver IC 存在问题。

我们遵循了 SPI 模式下的启动序列数据集。 1、设置 SS =高电平;2. 将 EN2 设置为高电平 3.设置 EN=高电平 4. 复位寄存器。  在包括标志之间的等待时间。

同样遵循数据表、若要在工作模式下运行、应在激活之前检查外部磁场。 此检查始终会产生 检测到磁场 进行额外的分辨率测量、但是 未应用任何字段

进一步调查表明、EN2=高电平且 EN=高电平始终能够匹配射频输出。 无法通过 CS-Reg (0x00) 中的 B5 禁用该功能
通过将 EN2=低电平且 EN=高电平、 所有这些都可以正常工作。 这与 EN=HIGH 时 EN2 “无关“的数据表相反。

很难找到有关此问题的任何外部信息:
-在 Xilinx Linux 驱动程序中,这被报告为 bug : https://github.com/Xilinx/linux-xlnx/blob/master/drivers/nfc/trf7970a.c
- TI 技术论坛中的此条目描述了 EN2 必须为低电平才能停用射频输出的相同解决方案。  https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/163772/trf7970a---chipstatuscontrol-reg-and-rfon-bit---how-it-works/613461?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TRF7970A%25252525252520rf_on#

德州仪器技术论坛已进入 14 年(今天是 03/2026) 、我们的器件是新器件。  

最近有人遇到过类似的问题吗?
为什么这个问题已知 14 年后、数据表更新或器件勘误表中没有条目? ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    很抱歉、您遇到此问题、但似乎您能够解决此问题。 此器件在某个时候具有有限的支持、因此该器件的任何文档都没有更新。 有关此部件的任何信息,最好的选择是我们的产品页面下的技术信息: https://www.ti.com/product/TRF7970A#tech-docs

    谢谢、

    Riz