This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:CC2500+CC2592 线圈和偏置电阻器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2500, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1634967/cc2592-cc2500-cc2592-coil-and-bias-resistor

器件型号: CC2592
主题中讨论的其他器件: CC2591CC2500

您好:

  1. P 线和 N 线之间的电感器有什么作用吗? 我们使用 CC2500+CC2591 时的电感器为 8.2nH、但在 CC2592 的所有参考设计中、都没有组装电感器
  2. 如何计算 CC2592 的偏置电阻 — 只需使用数据表中的 3.9k Ω 即可? CC2591 具有 4.3k Ω