This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:以下产品是否属于无线传输设备? 是否有无线电传输设备型号批准代码?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1641879/cc2520-do-the-following-products-belong-to-wireless-transmission-equipment-is-there-a-radio-transmission-equipment-model-approval-code

器件型号: CC2520

以下产品是否属于无线传输设备? 是否有无线电传输设备型号批准代码?

 

CC2520RHDR

CC1151IRHBRG4Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只是为了澄清,这是关于 SRRC 认证吗? 您询问这两个设备是否申请 SRRC 认证、如果是、是否申请 这两个设备的 SRRC 认证的批准代码?

    此致、
    Lea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号: CC2520

    CC2520RHDR

    CC1151IRHBRG4Q1

    为了澄清一下、这是关于 SRRC 认证吗? 您询问这两台设备是否申请 SRRC 认证、如果是、是否申请 这两台设备的 SRRC 认证批准代码?

    -是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Dora:  

    作为一个设备、它将没有国家/地区无线法规认证。  

    所有认证都是在产品系统(或模块条款)级别完成的。

    作为经过验证的产品、大量客户的产品通过了 SRRC(或 CE/FCC)。

    那么、您背后的支持需求是什么?

    BR。 Albin