This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755P10:我们需要 CC2755P207E0WRHAR 的完整数据表和编程规格

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2755P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1644583/cc2755p10-we-need-complete-datasheet-and-programming-specs-of-cc2755p207e0wrhar

器件型号: CC2755P10

您好团队:

早上好。

希望你很好,做得很好。

我们的某个客户需要 CC2755P207E0WRHAR 支持。 我们需要 CC2755P207E0WRHAR 的完整数据表和编程规格。 我们在 TI 和 BPM Microsystems 之间签订了活跃的 NDA。

请尽早提供文档。

谢谢你。

此致

Sarthak Chatterjee

TINDA、2023_ICMNDADMA_0e9db00a-3fbd-4c40-b844-ea83f64f106d_2 (1)。PDF 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarthak:

    我不确定我完全理解您对编程规范的理解。 请详细说明。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FI、  

    我们正在寻找数据表和说明如何为 CC2755P207E0WRHAR 器件烧录 NVM 的文档。 技术参考手册将有所帮助。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供有关此情况的更新、这是一个紧急紧急请求。  

     尽快提供完整的数据表和技术参考手册。  

     感谢您的快速答复。

    谢谢你。

    此致

    Sarthak Chatterjee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FI、

    我们已经申请 CC2755P207E0WRHAR 的数据表、但也收到了 CC2755P10 器件的数据表。 请提供适当的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FI、

    我们已经申请 CC2755P207E0WRHAR 的数据表、但也收到了 CC2755P10 器件的数据表。 请提供适当的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于该数据表仍在审核中、因此无法在公共论坛上链接。
    您可以在当地的 TI FAE 中申请吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FI、

    您能否通过电子邮件共享文档、而不是发布在公共论坛中。

    请求来自我们最有价值的客户之一。 如果您能在这种情况下提供帮助、我将不胜感激。

    我们在 TI 和 BPM 之间激活了 NDA、该文档之前已经分享过。

    我的电子邮件 ID 是 sarthak_chatterjee@bpmmicro.com 。

    谢谢你。

    此致

    Sarthak Chatterjee