This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRFTRXEBK:使用 SMARTRFTRXEBK 发送和接收数据所需的指导

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SMARTRFTRXEBK, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1645869/smartrftrxebk-guidance-required-for-sending-and-receiving-data-using-smartrftrxebk

部件号: SMARTRFTRXEBK
主题: CC1200 中讨论的其他部件

我们公司已购买 2 块 SMARTRFTRXEBK 电路板、目前我们正在使用 SmartRF Studio/ Device Control Panel 进行通信测试。 我们无法在两个电路板之间正确发送和接收数据包、并且在数据包 TX/RX 测试期间收到 CRC 错误。

您能否指导我们使用数据包 TX 和数据包 RX 配置的正确设置/选项、包括同步字、CRC、802.15.4g 模式和其他所需参数? 如果您能分享任何参考文档、示例配置或指导教程视频以成功传输和接收数据、此工具也会非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号: SMARTRFTRXEBK

    尊敬的团队:

    我们使用两个 CC1200 TrxEB 板、使用 SmartRF Studio /器件控制面板在 433MHz 进行数据包 TX/RX 通信。

    当前设置:

    • 设备:CC1200

    • 频率:432.999878MHz

    • 调制:2-FSK

    • 符号速率:38.5ksps

    • 比特率:38.4 kbps

    • 偏差:19.989014 kHz

    • RX 滤波器 BW:104.166667kHz

    • XTAL 频率:40MHz

    • TX 功率:–3dBm / 14dBm 测试

    • 性能模式:低功耗

    • 范围扩展器:无

    数据包 TX 配置:

    • 数据包 TX 模式已启用

    • 长度配置:固定

    • 数据包长度:4

    • 数据:AA BB CC DD

    • 同步字:93 0B 51 DE

    • 802.15.4g 模式:已启用

    • 4 字节 CRC:启用

    • 美白:残疾

    • FEC:已禁用

    数据包 RX 配置:

    • 数据包 RX 模式已启用

    • 长度配置:固定

    • 数据包长度:4

    • 802.15.4g 模式:已启用

    • 4 字节 CRC:启用

    • 美白:残疾

    • FEC:已禁用

    观察结果:

    1. 连续 TX 和连续 RX 工作正常。

    2. 频谱分析仪还正确显示了 433MHz 周围的射频传输。

    3. Packet RX 间歇性地检测数据包。

    4. 我们经常收到 CRC 错误。

    5. “接收到正常“有时会递增、但“接收到的不正常“和“数据包错误率“也会增加。

    6. 同步字设置在数据包 RX UI 中令人困惑、因为我们无法在 RX 端找到手动配置或明确验证这些设置的位置。

    7. 我们不确定 TX 和 RX 之间是否需要额外的寄存器级同步。

    请您提供以下帮助:

    • 正确的数据包 TX/RX 配置过程

    • 正确的同步字配置方法

    • CRC 不匹配/错误的原因

    • 任何所需的隐藏寄存器设置

    • 参考工程/示例配置

    • 有关 SmartRF Studio Packet TX/RX 设置的任何官方视频/教程/应用手册

    对于成功进行 CC1200 数据包通信的任何参考资料或分步示例、我们非常感激。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号: SMARTRFTRXEBK

    尊敬的团队:

    我们使用两个 CC1200 TrxEB 板、使用 SmartRF Studio /器件控制面板在 433MHz 进行数据包 TX/RX 通信。

    当前设置:

    • 设备:CC1200

    • 频率:432.999878MHz

    • 调制:2-FSK

    • 符号速率:38.5ksps

    • 比特率:38.4 kbps

    • 偏差:19.989014 kHz

    • RX 滤波器 BW:104.166667kHz

    • XTAL 频率:40MHz

    • TX 功率:–3dBm / 14dBm 测试

    • 性能模式:低功耗

    • 范围扩展器:无

    数据包 TX 配置:

    • 数据包 TX 模式已启用

    • 长度配置:固定

    • 数据包长度:4

    • 数据:AA BB CC DD

    • 同步字:93 0B 51 DE

    • 802.15.4g 模式:已启用

    • 4 字节 CRC:启用

    • 美白:残疾

    • FEC:已禁用

    数据包 RX 配置:

    • 数据包 RX 模式已启用

    • 长度配置:固定

    • 数据包长度:4

    • 802.15.4g 模式:已启用

    • 4 字节 CRC:启用

    • 美白:残疾

    • FEC:已禁用

    观察结果:

    1. 连续 TX 和连续 RX 工作正常。

    2. 频谱分析仪还正确显示了 433MHz 周围的射频传输。

    3. Packet RX 间歇性地检测数据包。

    4. 我们经常收到 CRC 错误。

    5. “接收到正常“有时会递增、但“接收到的不正常“和“数据包错误率“也会增加。

    6. 同步字设置在数据包 RX UI 中令人困惑、因为我们无法在 RX 端找到手动配置或明确验证这些设置的位置。

    7. 我们不确定 TX 和 RX 之间是否需要额外的寄存器级同步。

    请您提供以下帮助:

    • 正确的数据包 TX/RX 配置过程

    • 正确的同步字配置方法

    • CRC 不匹配/错误的原因

    • 任何所需的隐藏寄存器设置

    • 参考工程/示例配置

    • 有关 SmartRF Studio Packet TX/RX 设置的任何官方视频/教程/应用手册

    对于成功进行 CC1200 数据包通信的任何参考资料或分步示例、我们非常感激。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaik:

    首先、您的对讲机设置是什么? 您使用的是默认同步字、还是修改了它?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaik、

    SMARTRFTRXEBK (SmartRF 收发器评估板)需要 连接收发器评估模块。  您正在使用哪些型号?

    • CC1101EM*
    • CC11xLEM*
    • CC112xEM*
    • CC1175EM*
    • CC1200EM*
    • CC2500EM
    • CC2520EM

    以下链接指向 SmartRF 收发器评估板用户指南、 SmartRF Studio 7 概述和 SmartRF Studio 7 教程。  请提供当前 针对TX 和 RX 板的 Smart RF Studio 7 配置的屏幕截图

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    我们将 CC1200EM 模块与 SMARTRFTRXEBK 板结合使用。

    我已经查看了 SmartRF Studio 7 用户指南和教程、但仍无法清楚地了解成功通信所需的确切 Packet TX 和 Packet RX 配置值。

    当前:

    • 连续 TX 和连续 RX 工作正常。
    • 在频谱分析仪上、我可以正确地看到射频波形/输出。
    • 但在数据包 RX 模式下、我不会接收从数据包 TX 发送的实际消息/数据。
    • 有时我会收到 CRC 错误或“Received Not OK“。

    我主要需要帮助的是:

    • 在 Packet TX 和 Packet RX 中应配置哪些确切的值/选项
    • TX 和 RX 之间的设置必须完全匹配
    • 如何正确配置同步字、CRC、数据包长度、802.15.4g 模式、白化、 等
    • 接收到的数据包/消息应在数据包 RX 模式下准确显示的位置
    • 用于成功发送和接收采样数据包的任何简单分步参考

    您能否为我们提供一个工作示例配置或专门用于 CC1200EM 数据包 TX/RX 通信的任何视频/参考?

    此致、
    Shaik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaik,  

    您必须停止在同一主题上创建新线程。  

    请发布您在 Smart RF Studio 7 中使用的对讲机设置。 这对于我们了解问题可能是什么非常重要。 请注意、任何这些设置都应允许您测试接收和传输、只要它们在 TRX 板之间匹配:

    您可以通过单击注册导出按钮导出对讲机设置。


    另一个问题是、您的 TRX 板彼此之间的距离有多远? 它们非常接近吗? \

    此致、

    Arthur