This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS37145:允许的 LF 接收频率范围(最小值/最大值)

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS37145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1647737/tms37145-allowed-lf-receive-frequency-range-min-max

器件型号: TMS37145

您好的团队、
 
背景:
我们正在审查现有的 LF 发动机防盗锁止系统、并将 TMS37145 确定为应答器。 公共数据表仅列出了 134.2kHz 的典型谐振频率。
问题:
  1. TMS37145 保证的最小和最大 LF 接收频率是多少?
  2. 允许的频率偏差是指定为绝对值 (kHz) 还是百分比、在哪些条件下(温度,线圈 Q,耦合)?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    1.频率范围:在 25°C 下、对于低位发送为 132.2kHz - 136.7kHz、对于高位发送为 120.2kHz - 126.7kHz。  

    2. 25°C 时 FSK 偏差在 9kHz 至 15kHz 之间。  

    谢谢、

    Isaac