This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:射频设计的特定工具

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2340R5, CC2340R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1655505/cc2500-specific-tools-for-rf-design

部件号: CC2500
主题中讨论的其他器件: CC2340R5、 CC2340R2

1.-您能否指定使用 CC2500、PIC18F46K42 和 ATECC608B 实现附加设计所需的必需组件?

2.-每个人有多少?

Propposal - Design.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    虽然我们不能评论 PIC 或 ATECC 器件、但我的回复仅限于 CC2500。

    可以使用其 SPI 接口对该收发器进行配置和编程、从而允许主机微控制器与该收发器进行通信。 我们的示例是针对 MSP430 系列器件定制的、但命令和语法可以扩展到 PIC。   

    参考设计可在 CC2500 页面上找到、网址为:

    https://www.ti.com/product/CC2500#reference-designs

    CC2500 页面的技术文档部分包含针对您的设计的各种设计建议和应用手册、例如 DN038、DN400、DN503 等。 此外、数据表的第 27、28、33 节包含一些参考资料、用于确保正确的 PCB 设计。  

    希望这对您有所帮助、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要实现完整的发送器 — 接收器系统,我需要多少个评估板? 以及实施时需要使用哪些工具?、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于实现双向通信的系统、您需要一对 CC2500EMK 开发板。 这些板可连接到一对基础板 SMARTRFTRXEBK 、以便通过 SmartRF GUI 进行更轻松的控制。  

    然而、有一个方面:CC2500EMK 不再投入生产、因此无法轻松找到。 CC2500 部件在 20 年前发布、因此其支持有限。  

    在这种情况下、您是否会考虑在设计中使用 CC2340R2 或 CC2340R5 等较新的器件?  

    希望这对您有所帮助、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的印象是、只需要一个评估板即可实施发射器和接收器系统。 为什么不能仅使用一个评估板对收发器进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否也可以使用 SmartRF Studio 7 对 CC2500 的新替换件进行编程?

    我们是否需要不同的寄存器编程和设置应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为只需要一个评估板即可实现发送器和接收器系统。

    抱歉、我的意思是您需要一对 CC2500EM 板 — CC2500EMK 附带一对板、因此只需为钥匙扣和总线购买一个套件

    是否也可以使用 SmartRF Studio 7 对 CC2500 的新替换产品进行编程?

    可以使用 SmartRF Studio(但版本 8)对 CC2340R 系列器件进行编程。 该新版本具有与 SmartRF Studio 7 类似的功能、并允许在多个频率和 PHY 中控制器件的无线电。  

    但是、CC2340R2 和 CC2340R5 不同于 CC2500、因为它们是完全可编程的 Cortex M0+微控制器、需要我们 SimpleLink F3 SDK 支持的运行软件。 在实践中、这些器件会成为完全集成的微控制器+无线电、因此无需外部微控制器。 要评估哪些软件可更适合您的应用、请查看 TI Resource Explorer 网站上提供的示例。

    希望这对您有所帮助、

    Rafael