This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:无源无钥匙进入密钥卡开发所需的指南

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1665962/cc2652r-guidance-required-for-passive-keyless-entry-key-fob-development

器件型号: CC2652R
Thread 中讨论的其他器件: CC2745R10-Q1、 UNIFLASH

尊敬的团队:

美好的一天!!

我计划开发概念验证无钥匙进入 (PKE) 系统、希望您在选择合适的解决方案和了解整个系统架构方面提供指导。

具体而言、我想了解以下内容:
1.被动免钥匙进入 (PKE) 系统如何从密钥检测到身份验证和解锁?
2.您能否提供天线设计指南,包括推荐的 PCB 布局实践、匹配网络、调优方法和参考天线设计?
3.是否需要外部 MCU、或者是否有同时包含 MCU 和射频功能的集成解决方案?
4.以下项目所需的基本硬件组件是什么:
*遥控钥匙(发射器)
*车辆侧(接收器/基站)
5.通常使用哪些通信技术?
6.哪些因素主要影响工作距离(天线设计,发射功率,接收器灵敏度,匹配,外壳, 电池电压,环境条件等)?
7.您能否为遥控钥匙和车侧推荐合适的低成本 IC 及其数据表、应用手册、评估板和参考设计?
8.是否有完整的参考设计、固件示例或软件开发套件 (SDK) 可用于加快开发?
我的目标是在开始设计之前了解完整的硬件架构并选择合适的元件。
如果有任何有助于我开始设计的推荐文档、应用手册、参考设计或评估套件、我将不胜感激。
感谢您的支持。
此致、
RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    感谢您联系我们! 在这种情况下、我强烈建议考虑 CC27XX 系列器件。 该系列器件支持信道探测和其他汽车门禁功能(例如连接切换,RAS 等)。 我建议您使用 CC2745R10-Q1 LaunchPad 进行评估、并查看 KEY_NODE 和 CAR_NODE 示例、因为这些示例包含信道探测功能。

    以下 SimpleLink Academy 展示了信道探测的工作原理及其使用方法:

    信道探测入门:汽车门禁演示—低功耗 F3 SDK SimpleLink Academy

    低功耗蓝牙信道探测基础知识—低功耗 F3 SDK SimpleLink Academy

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    美好的一天!

    感谢您分享该文档。 我已经完成了培训、还有几个问题。

    我的应用是门禁。 我在接近大门时会在车内。 在这种情况下、系统是否能够检测并允许访问? 如果是、最大读数范围或工作距离是多少?

    我知道读数范围可能取决于天线。 您能详细解释一下吗? 在参考设计中、我注意到使用了两根天线。 我需要一根天线还是两根天线? 此外、如何达到车辆进入所需的读数范围?

    我也有一些关于编程的问题。 您能否解释一下编程是如何工作的、以及身份验证过程是如何工作的? 我发现从文档中理解起来有点困难。

    如果您有任何其他文档或指南更详细地解释系统、请与我分享这些文档或指南吗?

    谢谢你,我期待着你的答复。

    此致、
    RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    很乐意提供帮助! 我相信信道探测适用于您的用例。 我在 10 米范围内看到了良好的测量结果、这应该非常适合您希望实现的目标。 天线设计对于 CS 至关重要。 有一些不同的天线设计配置。 通常、采用更多的天线会提高性能、但这将取决于预期环境和外壳等因素。 我建议阅读有关 CS 在理论层面如何工作的详细信息、以了解它如何影响性能。 以下应用手册很有用: https://www.ti.com/lit/swra791

    为了进行编程、您可以使用 CCS 或 uniflash。 我们还支持 J-Link。 对于身份验证、CS 使用标准 BLE 配对和身份验证。 我建议参考一些低功耗蓝牙 simplelink Academy 实验来了解详情。

    此致、

    1 月