This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:目标模式-卡仿真

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1066409/trf7970a-target-mode---card-emulation

部件号:TRF7970A

大家好,团队

我尝试了很多次,读了很多次...但我没有在运行 TRF7970a 时获得卡仿真。

我在定制板上使用 DLP 增强器包,并移植了 TI NFC 堆栈。

阅读 ISO15693标签有效,我认为我与 TRF 的沟通似乎正常。

但在目标模式下,只会发生奇怪的事情。
如果我尝试通过智能手机读取模拟标签,我将从 TRF 获得 Rx Complete 中断。
收到的数据看起来像垃圾,“TRF79x0_targetInitialize”失败。

我看到了五分之四的内容,如“06 00 ff 01 00”和“00 00 00 00”,堆栈无法处理这些内容。

 是否有方法检查智能手机和 TRF 首次协商期间的操作?
对我来说,这似乎是一种误解。

谢谢
马蒂亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matthias,

    在第一个问题中,您要模拟哪种标签类型?

    关于智能手机,我不知道发送哪个序列来检测字段中的标签类型。 我建议将您的 DLP 助推器包与 EXP430F5529LP Launchpad 和我们的 NFC 演示软件一起使用。 然后,您可以跟踪与逻辑分析器的 SPI 通信,以获取您的开发参考。

    此致,

    海炸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matthias,

    我已经听不到你们的反馈了一段时间了,所以这条路已经关闭了。 如果您希望继续讨论,请在下面发布一份包含更新的回复(或创建新线程)。

    此致,
    海炸