This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430F5978:关于 rf430f5978测试接口协议

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430F5978

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1066119/rf430f5978-about-rf430f5978-test-interface-protocol

部件号:RF430F5978
“线程:测试”中讨论的其它部件,

你好!

我需要初始化 EEPROM 并通过测试接口调整 LF 频率。

RF430F59xx 系列用户指南文档中没有对测试接口的描述

请问如何获得 rf430f5978测试接口协议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于休假时间原因,答复将被推迟。 我们将在下周初再次与您讨论。

    此致,

    海炸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也对这一界面感兴趣。 我将尝试访问它。 任何信息都将很有用,我将与大家分享我得到的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我收到的信息表明,该产品没有测试接口的文档。 在 MRD2读卡器的帮助下,可以进行 LF 频率铣削,文档中对此进行了说明。 也可以使用 MRD2写入 EEPROM。

    此致,

    海炸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!
    但我感到失望。
    我想获取测试接口协议文件,
    因为这有助于我进行生产测试。

    是否有 RF430F5978 EEPROM 解锁工具?
    我在开发阶段锁定了10多个 RF430F5978 EEPROM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    但也许我们无法获得更多信息。
    我的前公司使用 RF430F5144作为汽车钥匙,并且有一个 PTBoxRF430工具,该工具可初始化 EEPROM 并通过测试接口调整 LF 频率。
    我不知道 PTBoxRF430工具是由 TI 提供的,还是由第三方公司提供的工具,它的效果真的很好。

    我不知道 RF430F5978是否有类似的工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    由于安全原因,无法解锁锁定的 EEPROM。 如果锁定,则无法通过软件或硬件再次解锁。

    PTBox 是 TI 工具,但不适用于 RF430F5978。

    此致,

    海炸