This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:RSSI

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1066980/trf7964a-rssi

部件号:TRF7964A
“线程: 测试”中讨论的其它部件

你好!

我们已确认 TI TRF7964ARHBT 的 RSSI。

当测量 RSSI 时,主接收器的 RSSI 值为7,确认它是最大 RSSI。

但是,在技术指标中(TRF7964A SLOS787J–2012年5月–2020年3月修订)
第6.13.1.11节:测试内部 RF 将其描述为“最佳 RFIN 输入电平大约为1.6 VP 或代码5至6。”

此处的描述是否仅针对执行此命令时获得的 RSSI?

接收数据包结束后可以读取的 RSSI:7是否存在问题?

请尽快通知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中野您好,

    更高的 RSSI 级别没有问题。 最佳级别为5或6的建议应让您可以测量 RSSI 级别。 当该值始终保持在最大值时,它不是有意义的测量值,也不能指示 RSSI 级别的任何变化。

    此致,

    海炸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Helfried,

    RSSI:7没问题,不是吗?
    当您移开标签时,它会变得像 RSSI:6和5一样小,因此我们似乎可以正确测量。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中野您好,

    正确,RSSI 7没有问题。

    此致,

    海炸