This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:在直接模式下发生乳糜泻

Guru**** 2613895 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1066508/trf7964a-felica-in-direct-mode

部件号:TRF7964A

您好,

客户希望在没有 SS 的情况下与 SPI 通信。 我知道我们必须使用直通模式,因为 TRF7964A 无法使用 FIFO。(勘误表)对吗?

TRF7964A 能否在直接模式下与 FeliCa 通信?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,赖,

    如果使用不带 SS 的 SPI,则无法访问 FIFO,这是正确的。 直通模式1是一个选项,但需要专用固件以及 I/O5 (数据) I/O6 (位时钟)和 MOD 引脚与 MCU 的连接。 MCU 还必须足够快,以便及时处理 TX 和 RX 数据。 我建议尽可能使用带 SS 的 SPI。

    此致,

    海炸