This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:两个 TRF7970A 之间的 NFC P2P 示例

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, TRF7970A, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1068974/trf7970a-nfc-p2p-example-between-two-trf7970a

部件号:TRF7970A
线程中讨论的其他部件:MSP-EXP430F5529LPDLP-7970ABP

我正在使用 TRF7970A NFC 收发器启动包和 MSP-EXP430F5529LP 启动板。 我成功地让卡仿真和读取器模式运行,但我实际要做的是在两个 TRF7970A 之间使用 P2P。 是否有任何可帮助我的示例代码? SLOA192B 仅提及使用移动电话和一台 TRF7970A 的 P2P。 只是尝试使用 TI NFC 工具,该示例代码对我不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vanessa,

    P2P 模式可以使用两组相同的 DLP-7970ABP + MSP-EXP430F5529LP 和 NFC 工具 GUI 进行测试。 对于每个 TRF7970A 读卡器组,必须单独启动 NFC 工具 GUI。

    此致,

    海炸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这基本上是使用的设置。 我在你的帖子后又试了一次,并成功地进行了被动 P2P,但仍无法获得活动 P2P 的稳定连接。 不幸的是,我现在对活跃的 P2P 更感兴趣了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vanessa,

    我将于星期一在实验室检查该问题,然后给您回复。

    此致,

    海炸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vanessa,

    我用两套 DLP-7970ABP + EXP430F5529LP 尝试了 Active P2P 模式,可以使用 NFC 工具 GUI 以106kbps 和212kbps 传输数据。 424kbps 时,我没有连接。 在 P2P 模式下,天线之间的距离至关重要。 我可以在~2cm 的距离建立连接。

    此致,

    海炸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,对我来说是个坏消息。 我主要尝试了106个 KBS,但只成功地使用了被动 P2P。 主动 P2P 的工作距离应该至少与被动的工作距离相同,不应该这样做? 我通常在1-2厘米范围内工作(金属屏蔽罐在我上次尝试时几乎相互接触)。 我是否可能遵循某些较旧的 SW 链接? 因为我还观察到,如果我遇到 了 NFC_LLCP_debug 之类的问题 ,由于缺少 LLCP_LAYER_DATA 定义,软件就不再编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vanessa 您好,

    我发现这种较旧的 E2E 线程:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/593819/trf7970a-nfc-active-and-passive-p2p-modes

    说主动 P2P 对时间非常敏感,被动 P2P 会更强大。

    也许您应该考虑在可能的情况下为您的应用程序使用被动 P2P。

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Helfried,我在写文章前看到了这篇文章。 目前,我们非常希望看到在 TI 硬件设置上运行活动的 P2P,并且由于您可以在相同的硬件设置下运行, 这应该是可能的,不应该是吗? 请提供您使用的软件的链接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vanessa,

    主动 P2P 是可能的,但不是很可靠。

    Helfried 和我自己使用的是 https://www.ti.com/lit/zip/sloa227软件

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    一段时间以来没有反馈,所以我认为这条路已经解决,可以关闭。 关闭该线程后,您仍可以回复该线程,也可以创建新线程。

     此致,
    安德烈亚斯