This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:天线的形状或大小是否会影响 IT&#39的性能。

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1070864/trf7970a-does-shape-or-size-of-an-antenna-effect-it-s-performance

部件号:TRF7970A

我们设计的矩形天线适合我们的应用,但物理上必须加以改进,因此,我们设计的圆形天线与矩形天线相比具有相同的电感和更小的线圈,以满足我们的要求。 所以,我的问题是天线的形状是否重要?它的大小是什么? 如果是尺寸,增加电感会增强其强度吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhyudday,

    我认为,在你的情况下,形状无关紧要,但尺寸缩小了。 太阳能电池板可以说明这一点:太阳能电池板越大,可以收获的能源就越多。

    另一个方面是线圈绕组的距离,但这会影响电感,您表示新天线与目标电感匹配。

    有关详细信息,请参阅《天线设计指南》(www.ti.com/.../sloa241)。

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas,

    因此,我们测试了 Molex 的天线,其尺寸为2.6厘米 x 2.4厘米,与我们的圆形天线相比,它的尺寸很小,我们测量了5.4uH 的电感,这远远超出了设计指南中的建议,但是, 天线强度比我们设计的圆形天线强。 所以,我的问题是增加电感是否会提高较小天线的强度?

    此致

    亚布鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhyudday,

    我认为电感应几乎不会影响耦合强度。 电感与天线调谐相当相关,这是 导致读取性能最重要的方面。 您是否始终将天线调谐为50欧姆?

    Q 因素也可能对读取性能产生影响。 如果圆形天线由较薄的电线或 PCB 线迹制成,则电阻更高,这会导致 Q 因子更低。 对于大多数应用,Q 系数应为7到10。

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我一段时间没有听到你的反馈,所以我将结束这一步。 如果您希望继续讨论,请在下面发布一份包含更新的回复(或创建新线程)。

    此致,
    安德烈亚斯