This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:用于2.4GHz 频带 CC1352R 的功率放大器

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1352P, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1070749/cc1352r-power-amplifier-for-cc1352r-in-2-4ghz-band

部件号:CC1352R
“线程”中讨论的其它部件: CC1352PCC2590

2.4GHz 频段中是否有用于 CC1352R 的功率放大器?

我知道 CC1352P 具有 PA。 但其输出引脚是 TX 专用线路,与 RX 线路不常见。

因此,CC1352P 需要3个匹配块(2.4GHz RX,2.4GHz TX,带 PA,低于1GHz)。

如果 CC2590可用于 CC1352R,我想知道与 CC1352R 的连接。

当然,即使是其他 IC 也是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够将2.4 GHz FEM (如 CC2590)与 CC1352R 配合使用,但我们尚未研究如何实现这一点。  

    但是,使用 CC1352R + CC2590会比使用 CC1352P 增加更多的复杂性,因为使用 CC2590会使路由低于1 GHz 的路径与2.4 GHz 相结合变得相当复杂,因为具有外部组件的 CC2590占用空间。  

    如果您在2.4 GHz 路径上需要5 dBm 以上,我建议使用 CC1352P。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我希望低于1 GHz 的组件不安装在2.4GHz 产品上,反之亦然。

    因此,不需要2.4GHz 和低于1GHz 的组合。


    是否很难使用 CC1352R + CC2590 (或其他 PA)?

    如果我尝试了该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使只安装要使用的路径,布局和路由的复杂性仍然存在。  

    CC2590设计的负载是 CC25xx 系列的最佳负载阻抗。 CC1352R 具有不同的最佳阻抗,因此最有可能需要在 CC1352R 和 CC2590之间放置一些额外组件,以确保负载阻抗更接近 CC1352R 所需的阻抗。 我们没有在这里进行任何计算或测试。 对于 CC2590周围的其余组件,请检查此部件的现有参考设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我理解您的好答案。

    它需要 通过 CC1352R 和 PA 之间的连接来连接 RX_TX (可选偏置引脚)。 最好放弃。

    我会考虑使用 CC1352P。