This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:关于晶体设置

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1070339/trf7964a-regarding-crystal-setting

部件号:TRF7964A

关于主晶体(外部),似乎可以使用13.56-MHz 或27.12-MHz 晶体,数据表显示13.56-MHz 或27.12-MHz 晶体(或振荡器)由芯片状态控制器控制
寄存器(0x00)以及 EN 和 EN2终端。

当我们使用27.12MHz 晶体时,需要在芯片状态控制寄存器(0x00)中设置哪个位?

还是调制器和 SYS_CLK 控制寄存器(0x09)与设置相关?
(B4/B5位似乎正在为时钟输出设置...)
(B7位实际上代表什么? 我无法理解这一定义。)

我只是想知道(TRF7964A 的设备是如何配置外部时钟的。

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托西满您好,

    我同意,数据表在通过芯片状态控制寄存器(0x00)进行晶体控制方面有点误导。

    13.56 MHz 或27.12 MHz 之间的选择在带 B7位的 SYS_CLK 控制寄存器(0x09)中完成。 默认情况下启用此位,因此会自动选择27.12MHz 晶体模式。 B4 / B5正在控制引脚27处外部 SYS_CLK 信号的分隔器(由1,2或4控制)。

    外部时钟振荡器源可以连接到引脚31以提供系统时钟交替;引脚30可以保持打开状态。 无需特殊配置。

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已理解。 非常感谢。