This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XX-BT-SP:对于 WL18XX,我们是否有用于设置带宽模式的驱动程序?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1068350/wl18xx-bt-sp-for-wl18xx-do-we-have-the-driver-for-setting-the-bandwidth-mode

部件号:WL18XX-BT-SP

大家好,团队

对于 WL18XX,我们是否有用于设置带宽模式((11b11g11n) 的驱动程序,如  iwconfig wlan0 Modu 11g?

谢谢!

马修·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    您是否希望将其设置为 STA 或 AP? 在 AP 中,可以在 hostapd.conf 中设置这些值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sabeeh,

    WiLink 8支持 标准802.11b,802.11g 和802.11n,客户希望将设备配置为这三种设备之一,如11b 或11n。 现在,他们使用的软件无法允许 SIOCGIWMODUL 的 I/O 操作。 如果我们有其他软件驱动  程序可以配置802.11b,802.11g 和802.11n 选项,他们就会徘徊在这种情况下。

    马修·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    主机是否运行 Linux? 在 Linux r8.8驱动程序中,我们有一个名为 hostapd.conf 的工具。 您可以在此处设置这些模式:  

    https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/hostap/tree/hostapd/hostapd.conf?h=R8.8 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sabeeh,

    链接中有许多分支,您是否知道 Linux 可以使用哪个版本--3.14.52?

    谢谢

    马修·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    最新版本的 Wilink8 Linux 驱动程序 R8.8支持 Linux 内核版本4.19。 如果可能,我会建议您的客户升级。 请参阅我们的用户指南 :https://www.ti.com/lit/swru561 

    但是,我会询问内部是否有支持该内核版本的较旧驱动程序。 请注意,3.14使用了8年,因此 wilink8固件中的一些较新功能以及支持可能会受到限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sabeeh,

    调试在 Windows 下,客户无法 通过  WiLink WLAN IP 实时调谐工具(RTTT)(https://www.ti.com/lit/ug/swau085e/swau085e.pdf)中的链接获取 WL18XX 的.bin 和.ini 文件

    请帮助提供     WL18XX 的.bin 和.ini 文件 ?

    谢谢  

    马修·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,

    INI: https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/18xx-ti-utils/tree/wlconf/official_inis?h=R8.8 

    固件: https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/tree/ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马修,  

    [引用 userid="313399" url="~ë/support/wireless-connection/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies -forum/1068350/wl18xx-bt-sp-for-wl18xx-do-we-we-we-we-we-her---she-driver-for-setting-band-band-mode/3958579,但如果我们内部支持3958579版本,我们将询问3958579驱动程序[如果该版本的内部支持,我们将询问该版本]。

    我收到了我的答案。  

    WiLink8版本 R8.7 SP3支持后端口,即驱动程序可以移植到较旧的内核版本: https://www.ti.com/tool/download/WILINK8-WIFI-NLCP/R8.7SP3

    客户应该能够使用构建实用程序将此版本移植到内核3.14