This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:可同时与主设备通信的从属设备数量

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1068682/cc2652r7-how-many-slave-device-can-communicate-with-master-device-same-time

部件号:CC2652R7

各位专家:

请问,与主设备向主设备发送命令时一样,有多少从设备可以与主设备通信? 对于双模和 ZigBee,有多少从属设备可以接收命令?

此致,
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德:

    对于 Zigbee,这取决于从属设备是睡眠 Zigbee End Device (Zed)还是 Router (ZR)节点。  Zigbee Coordinator (ZC)主设备可以同时向所有 ZR 设备广播消息,但必须将消息排队等待睡眠的 ZEDs,并等待直至他们轮询数据。  目前,在任何给定时间,只有五条 Zed 消息可以在 ZC 中排队。  ZigBee 可以在网状网络中支持250个以上节点。

    我在 BLE 专家中遇到了对各自堆栈/协议的评论。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    非常感谢您的回应,并向我们的 BLE 专家表达这一思路。

    此致,
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德:

    理论上,您最多可以同时连接32台设备。 但是,根据所有连接的计时要求以及应用程序的内存要求,此数字将会有限制。 有关 详细信息,请参阅用户指南的“32个连接”部分。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-common/link-layer-cc13x2_26x2.html#connections-design

    最佳

    不会