This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:使用外部正弦波时钟

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1073024/cc2510-use-of-external-sine-wave-clock

部件号:CC2510

CC2510数据表显示:

 芯片 也可以  使用   24 至 27 MHz (CC2510Fx)或 48 MHz (CC2511Fx)的参考信号来操作, 而不 是  使用晶体。  此输入 时钟 可以 是 全摆 数字信号 (0 V 至 VDD) ,也可以 是最大 1 V 峰值 振幅的正弦波。  参考 信号 必须 连接 到 XOSC _Q1 输入。   正弦 波必须  使用串行电容器连接到 XOSC _Q1。

考虑到正弦波输入,假设“最大1 V 峰值振幅”的奇怪要求是正确的,那么 有效正弦波输入所需的最小峰值振幅是多少?

(我怀疑有人写了“最大”,意思是“最小”,但如果没有的话,还需要知道最低的 p-p 正弦波,这就足够了)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马丁,

    我将研究这个问题,并在星期一之前回复你。

    谢谢,

    亚历克西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢亚历克西。 我确实发现了这一点: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/519085/cc2510-oscilator-input-2,它表明最小 p-p 为~0.4 V (但实际上没有特征,或者至少在六年前还没有), 也许可以给出最大1V p-p 的原因(正弦波在0伏左右偏置时将开始以-0.5V 的电压通过 ESD 二极管)。 但我必须在这两条线之间做大量的阅读,官方的回答是好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马丁,

    我仍在努力为您追踪答案。 希望明天我能了解更多信息。

    谢谢,

    亚历克西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,最大回转 是由于 ESD 保护而设置的。  

    模块未使用 sin 输入信号进行模拟。 我所看到的是模拟的稳态摆动,通常小于0.4 Vpp。 这就是为什么我写了0.4 Vpp min 来给出我估计的值是安全的。