This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:使用外部电源的电源模式和电流消耗

Guru**** 2563030 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1071681/trf7964a-power-modes-and-current-consumption-using-external-power-supply

部件号:TRF7964A
“线程:测试”, TRF7970A 中讨论的其它部件

您好,
我一直在测试 TRF7964ARHBR 设备 的电流消耗情况。
在我们的应用中,我们已经使用了外部电压调节电路,因此不  需要内部电路(VDD_x 输出)。
但是,对于功耗测量,考虑了以下电源连接和条件(参见下图):
 - Vin 连接到3V 外部电源轨(VCC)和一些 IO 针脚。
 - VDD_IO 连接到 VDD_x
 -在本次测试中,EN 和 EN2电压水平被拉至 GND。
  

测得的电流消耗约为210uA。 VDD_x 引脚中也出现电压降。  
使用外部电压供应和内部电压调节  器时,似乎存在一些不匹配,这种行为与预期的值范围不一致。
 
——考虑到这种外部电压调节方法,是否有任何推荐或参考设计/配置?  
此外,考虑到外部电源调节(没有完全集成的解决方案),NFC 读取器集成电路是否还有其他选项?

感谢您的关注,

法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabio,

    TRF7964A 数据表在 IO 配置方面有点精确。 也许您可以查看 TRF7970A 数据表(https://www.ti.com/lit/slos743)第7.1.2章的参考示意图。 在这里,您可以看到 I/O_1和 I/O_2通过电阻器连接到 VDD_X。 当 EN 和 EN2被拉至 GND 时,VDD_X 关闭。 如果在 EN 和 EN2被拉至 GND 时将 I/O_1和 I/O_2连接至 VIN,则有电流流入输入。 因此,请将 I/O_1和 I/O_2路由到 VDD_X

    您还可以参阅以下文档了解断电模式下的电流消耗的其他方面: www.ti.com/.../sloa205。

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯您好

    感谢您的回复!
    我在 一些步骤中采纳了您关于 I/O_1和 I/O_2的建议:
    在初始状态下,测得的电流约为200uA。

    1)将 I/O_1和 I/O_2与 VIN (打开状态)断开:
     在这方面,电流大约下降了100uA。

    2)然后,我断开 VDD_IO 与 VDD_X 引脚的连接,并 将其连接到 VIN 引脚。
     此时电流   达到< 1uA。


    如前所述,在我们的应用中,我们使用 的是连接到微控制器 的 TRF7964A 设备,但两者都共享一个外部电源轨(本例中 VIN = 3V)。 我认为问题在于 VDD_X 和 VDD_IO 连接在一起,并且 IO 针脚与微控制器端的电压水平不匹配。 此外,考虑到 EN 和 EN2被拉 至地电位, 当 VDD_IO 连接至 VDD_X 但未连接至 VIN 时,数字线路(即 CS (SPI)线路处于高位)的电压水平会略有下降。


     -当 EN 和 EN2被拉至地电位时,VDD_X 引脚的状态是什么? 是否为高 Z?
     在这种情况下,最好不要将 VDD_IO (范围1.8V 至 Vin)连接到 VIN 引脚,并让 VDD_X 保持断开状态以匹配相同的电压电平?  


    感谢您的支持,

    法比奥



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabio,

    我认为,当 EN 和 EN2被拉至地面时,VDD_X 调节器刚刚关闭,我猜它不是真正的 High-Z

    VDD_IO 的目的是为 IOS 提供正确的参考级别,以匹配 MCU 的外部级别。 如果 MCU 由 VDD_X 供电,则 VDD_IO 应连接到 VDD_X 但是,由于您使用与 VIN 相同的导轨为 MCU 供电,因此将 VDD_IO 连接到该 VIN 导轨并保持 VDD_X 断开连接是有意义的。

    如果 MCU 的运行电压水平低于 VIN,则将 VDD_IO 连接到 MCU 电源将更加重要。

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯您好

    我认为,有了最后的答案,这个问题就得到了解决。

    感谢 您的澄清和支持,

    此致,
    法比奥