This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:40MHz 振荡器电路

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1071966/cc1352r-40mhz-oscillator-circuit

部件号:CC1352R
线程中讨论的其他部件:LAUNHXL-CC1352P-2,, CC1352P,

LAUNCJXL-CC1352R1和 LAUNCJXL-CC1352P-2的48MHz 振荡器电路不同。

CC1352R 没有电容器,但 CC1352P 有2个电容器(C461,C471)。

LAUNHHXL-CC1352R1的 PWB 没有 C461和 C471的土地。

为什么 在 LAUNCXL-CC1352R1中没有负载电容器?

这对我们的设计很好 ,如果它们不是必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    CC13xx 器件系列具有内部负载电容器,因此可以避免外部负载电容器。 但是,使用内部负载电容器可能会导致假电,这将影响设备勘误表中 Advisory Radio_01中描述的某些标准的定期合规性。 如果您的目标操作为14 dBm,则只需满足 ARIB T-108的外部负载电容器。 对于20 dBm 的操作,需要外部负载电容器才能满足大多数标准。  

    西蒙