This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MRD2EVM:是否生成了 H 字段强度?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: MRD2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1074282/mrd2evm-h-field-strength-generated

部件号:MRD2EVM

大家好,

我正在尝试估算 MRD2EVM 天线中间的 H 字段强度。
您是否知道本模块的 H 字段强度?
或者,您知道天线电流吗? 天线设计的一些参数(圈数,线圈半径等)?
我只对粗略的估计,甚至是幅度估计的顺序感兴趣。如果这些参数不是已知的,你会如何建议我对它们进行估计?
任何建议,见解或参考都是值得赞赏的!
谢谢,
安德烈
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈,你好

    H 字段强度应为每米158 dBua/米

    天线设计由4个印刷电路板层组成,每层7圈,外尺寸为4 cm x 4 cm,电感为47 uh。

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    一段时间以来没有反馈,所以我认为它已经解决了,可以关闭这条路。 关闭该线程后,您仍可以回复该线程,也可以创建新线程。

     此致,
    安德烈亚斯