This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:使用外部时钟时发生碰撞错误

Guru**** 2969770 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1073485/trf7960a-collision-error-when-using-external-clock

部件号:TRF7960A

您好,
我们使用 TRF7960A,将外部13.56 MHz 时钟从 MCU 馈送至 OSC 输入(OSC 输出保持打开状态)。 MCU 使用13.56 MHz 10ppm 晶体,TRF7960A 的输出由 MCU 的振荡器直接生成。 使用此配置,我们始终在启用 RX 后立即收到冲突错误 IRQ (0x42)。 ISO14443A 标签是否在现场之间没有区别。

当我们将增益降低设置为15 dB (0x0A 寄存器中为0x2C)时,大约三分之一的情况下会发生冲突错误-有时我们甚至能够读取标签 ATQA。

如果我们在同一硬件上直接将 Crystal 连接到 TRF7960A,一切都很完美-不会生成冲突错误,并且标签已成功读取。

外部振荡器有哪些要求? TRF7960A 是否可以用于此配置? 是否有任何文件记录表明存在其他问题?

提前感谢您,
销售

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔斯,你好

    我怀疑外部时钟存在一些噪音或抖动问题,这可能会干扰 TRF7960A 的子载波检测。 此外,增益减小可能会改善碰撞错误,这表明 TRF7960A 将噪声误认为是接收到的信号。

    我建议用来自函数发生器的“干净”稳定的时钟信号替换 MCU 的外部时钟,以检查这种可能的根本原因。

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    因此,我们最终使用函数发生器测试了 TRF7960A,它的频率或外部时钟信号的稳定性似乎没有问题。 TRF7960A 的读数正确,时钟频率范围为13.30至13.82 MHz (带通滤波器为450 kHz 至1.5 MHz),但它对占空比非常敏感。 当占空比低于49%或高于54%时,TRF7960A 会发生系统碰撞错误。

    在我看来,TRF7960A 使用一条边线来计时,而使用另一条边线来采样。

    MCU 生成时钟信号的稳定性或占空比似乎不是问题。 但时钟边缘相当缓慢,因此 TRF7960A 中的占空比很可能会下降到超出范围。

    它看起来最安全的方法是将晶体直接连接到 TRF7960A,并从 SYS_CLK 为 MCU 计时。