This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:ROV 不能与 TIRTS7和 SDK 5.40.00.40配合使用

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1076362/lpstk-cc1352r-rov-not-working-with-tirtos7-and-sdk-5-40-00-40

部件号:LPSTK-CC1352R

我已使用 SimpleLink CC13xx CC26xx SDK - 5.40.00.40成功导入并运行多个驱动程序示例。 它们似乎都可以正常运行,但 ROV 仅在可视模块列表中显示默认的“监视器”和“系统”模块。 我使用了 TI clang 和 CCS 编译器工具,结果相同。 这是否是已知问题,如果是,是否有解决方法?

我使用的是 macOS 10.15.7和 Code Composer Studio 版本:11.1.0.00011

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,艾伦,

    这是 TI-RTOS7示例的一个已知问题,但没有解决问题。 对此造成的不便,我深表歉意。

    谢谢,

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有与此问题相关的错误报告? 这将在将来的发行版中得到纠正,还是对 TIRTS7中 ROV 的支持正在报废?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,艾伦,

    是的,我们已经为此问题提交了一个 TT。 计划支持 TI-RTOS7的 ROV。

    谢谢,

    玛丽·H